This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:VCOM 未缓冲

Guru**** 2814555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197308/tps65100-vcom-not-buffering

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件: TPS65101

我需要 将原型上的 TPS65101替换为 TPS65100。 TPS65100最初旨在使用、但由于可用性较差、我们组装了 TPS65101。

输出 Vo1、Vo2和 Vo3正常。 VCOMIN 为3.22V。 但是 VCOM 的输出未出现、我看到以下情况:

 

原理图:

您能帮助说明我在这里看到的内容吗? 其他电路板是否仅因安装了 TPS65101而工作、而不是 TPS6500? 未连接显示器或任何其他负载。 当我连接显示屏时、显示屏将启动、但会显示白光图像。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    我怀疑这可能是电路板组装问题。 是否在多个电路板上发生了相同的问题、还是仅在一个电路板上发生了相同的问题?

    您还可以尝试用另一个代替 TPS65100。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这种情况仅发生在 TI 的一个电路板上、我用 TPS65100替换了错误安装的不同组件。 但是、它是唯一具有65100的板、而其他板都具有65101。

    我正在考虑是否存在65101中没有出现但显然没有出现的设计问题。

    感谢你的建议。 我将研究焊接问题。

    此致、

    Sven Seitola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    您可以尝试将"问题"TPS65100移至另一个焊接了 TPS65101的电路板。 然后将 TPS65101移到先前焊接了 TPS65100的板上。 以查看此问题是否出在 IC 或电路板上。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是为了关闭帖子。 这确实是 VCOM 输出端的焊点不良、我在获得更好的显微镜后才看到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是为了关闭帖子。 这确实是 VCOM 输出端的焊点不良、我在获得更好的显微镜后才看到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是为了关闭帖子。 这确实是 VCOM 输出端的焊点不良、我在获得更好的显微镜后才看到这种情况。