This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:使用 TPS65988 PD 控制器控制 BQ25703降压/升压

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65982, TPS65981, TPS55288, TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194430/tps65988-controlling-a-bq25703-buck-boost-with-the-tps65988-pd-controller

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65981TPS55288TPS65994TPS65987TPS65994AD

您好!  

我们希望构建一个 USB 集线站、它可以用作100瓦可变源或100瓦灌电流。  
因此、我们希望通过 I2C 通过 PD 控制器 TPS65988来控制降压/升压转换器。  

1.如何将 TPS65988配置为用作 I2C 主设备?
2.是否有一份我没有考虑过的相关文件? 我知道以下文档:  
- TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册
- TPS659xx 应用程序自定义工具
- 具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3和交替模式的 TPS65988双端口 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器
- TPS65987和 TPS65988SPIFlashFirmwareUpdateOver I2C
- 《TPS65981、TPS65982和 TPS65986固件用户指南》

谢谢、祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    有3组 I2C 引脚。 只有 I2C1可以同时用作主器件和从器件。

    在 GUI 中、您可以配置和启用 I2C 1和3端口。

    如果使用 I2Cr 和 I2Cw 4CC 命令、最好的资源是 TRM。

    I2C 还有另一个选项、它在配置方面要复杂得多、我们没有太多的资源。 我可以对此进行研究、但可能需要几周时间才能完全测试和编写。  

    目前、我建议在 TRM 中使用4CC 命令。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您的快速响应。  
    TRM 中没有描述的 I2Cr/I2Cw 或 I2Cread/I2Cwrite CMD。 一般而言、我在 TRM 中找不到描述 I2C 总线上写入的章节。 我认为、我不能正确理解您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您能不能再详细介绍一下您的坞站功能? 这里的方框图很有用。 什么是电源输入? 是桶形插孔电源还是 Type-C 电源? 您支持多少个端口?  

    您是否会通过 USB-IF 合规性接您的坞站?

    TPS55288降压/升压转换器经验证可与 TPS65988器件搭配使用。 TPS65988将控制对 TPS55288的 I2C 写入、而无需 MCU 干预。 是否有使用 I2Cr/I2Cw 命令的具体原因。 使用这些命令存在一些挑战、因此 目前不受支持、TRM 中未提及这些命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghouse、  

    我们正在对 PPS 进行解压、范围为5V 至20V、步长为20mV (符合 USB-IF 标准)。 我们仅支持一个 USB-C 插座。 Powersucre 是一个外部24V 适配器(桶形插孔)。   

    感谢 您推荐 TPS55288。 在技术文档中、我找到了"USBTypeCPowerDeliverySourcewithTPS65987D 和 TPS55288"和"UsingI2CMasterinTPS65987D 和 TPS65988PD 控制器"。  
    这些文档介绍了如何 配置 TPS65988、以便它能够通过 I2C 控制降压/升压。  
    遗憾的是、只能配置49个 I2C 控制器事件来触发消息。 对于 PPS、(20V-3、3V)/20mV ~ 800事件必须可配置。
    您还有其他解决方案吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    至於 PPS 方面,很可惜,目前我们没有一个更适合这种性质的降压/升压转换器。

    谢谢、

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    对进行编码  
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877102/tps65983b-eval-board-for-type-c-usb-pd-with-pps-support
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118087/tps65987d-is-pps-supported
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941816/tps65987d-pps-support?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=APDO#
     PD 控制器 TPS65992和 TPS65994可以支持可编程电源(PPS)、但 TPS65987不能支持。  
    是否有任何其他可支持 PPS 的 PD 控制器? 例如 TPS65988?


    谢谢、  
    Daniel Eisenmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该线程报告器件支持 PPS 接收器。 TPS65994AD 不支持 PPS 源。

    [引用 userid="552112" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194430/tps65988-controlling-a-bq25703-buck-boost-with-the-tps65988-pd-controller/4504961 #4504961">是否有任何其他可以支持 PPS 的 PD 控制器? 例如、TPS65988?[/quot]

    不可以、TPS65988是 TPS65987的双端口版本、也不支持 PPS。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  
    总结:到目前为止、TPS6528X 和 TPS6599X 系列不支持 PPS 源。 所有这些器件均支持 PPS 接收器(可变接收器)。