主题中讨论的其他器件: TPS65982、 TPS65981、 TPS55288、 TPS65994、 TPS65987、 TPS65994AD
您好!
我们希望构建一个 USB 集线站、它可以用作100瓦可变源或100瓦灌电流。
因此、我们希望通过 I2C 通过 PD 控制器 TPS65988来控制降压/升压转换器。
1.如何将 TPS65988配置为用作 I2C 主设备?
2.是否有一份我没有考虑过的相关文件? 我知道以下文档:
- TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册
- TPS659xx 应用程序自定义工具
- 具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3和交替模式的 TPS65988双端口 USB Type-C和 USB PD 控制器
- TPS65987和 TPS65988SPIFlashFirmwareUpdateOver I2C
- 《TPS65981、TPS65982和 TPS65986固件用户指南》
谢谢、祝你一切顺利