This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116状态仍然为 NRND?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, GPCCHEM, BQWIZARD, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196417/bq78pl116-bq78pl116-status-still-nrnd

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQWIZARDBQSTUDIO

你好

自2011年以来、我们一直在使用 BQ78PL116。
由于器件状态设置为 NRND、支持在几年前结束。
现在我们的锂离子电池已停产、我们需要更换它。
现在、我们想知道我们是否还必须更换功能正常的 BMS。 produkt 页面没有像一段时间之前那样提到 NRND 状态。
发生什么事了? 状态恢复正常还是网站错误?

谢谢、致以诚挚的问候
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    许多产品上的 NRND 名称已被删除、因为这会引起许多担心 TI 不再生产某些产品的客户的担忧。 因此、除非有更强的理由、否则 NRND 代号不再常用。 此产品仍在生产中、如果您熟悉该产品、则可能没有任何理由更换器件。 但是、如果需要大量支持、则不是最佳选择器件、因为产品很旧、熟悉该器件的工程师不再在身边、因此支持将受到限制。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、
    感谢您的快速回复!
    好的,我明白,它也引起了我的关注;-)

    现在我有两个问题:

    您能否提供芯片组的 EOL 日期?

    是否有机会获得 SDI INR18650-35E 单元的 CHEM 文件?

    谢谢!
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    除非没有更多客户购买器件、否则 TI 不会停止生产、因此我不知道有任何停产计划。

    您是否能够从化学更新程序页面获取文件? 您应该能够在此处下载最新的化学 ID。 我们没有适用于所有电池的 CHEM ID、因此您可能需要使用 GPCCHEM 工具来查找最佳匹配项。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复! 但它使我感到困惑!
    据我了解、可用的较新化学成分文件不能与 BQ78PL116等较旧的监测计一起使用。 这就是为什么我要一个 Lagacy 文件;-)
    但我可能错了、也许您可以对此说些什么?
    我不熟悉 bqstudio 等工具、因为我们的产品很旧、需要 bqWizard 进行维护。 因此、我不知道如何从化学更新程序页面获取文件。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我认为没有方法可以更新此监测计的化学成分数据。 当我们 NRND 器件时、它基本上表示由于器件的使用年限或其他原因、我们无法再提供有效的支持-如果器件用于已配置的传统设计、我们仍会出售该器件、 但是、我们不会更新任何工具来支持新的开发。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、
    好的、我明白了。
    但是、最好有一个 zip 文件、其中包含为该 IC 创建的所有 chem 文件、以便下载。
    这至少会给像我这样的用户提供帮助的机会。
    只是一个想法...

    真诚地、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    安装程序中应包含所有的.chem 文件、您不需要单独下载它们。 您应该能够在 BQWizard GUI 中的现有 chem ID 之间切换。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    嗯、这不是完全正确的...

    请看一下:
    SDI ICR18650-22P 的新 Chem 文件

    但好的、我想这不会导致任何结果。
    感谢您的观看!

    此致
    Markus