This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2061C:在0.5A 负载下进行短路测试后、Vout 无法斜升

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2061C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188739/tps2061c-vout-cannot-ramp-up-after-short-test-with-0-5a-load

器件型号:TPS2061C

您好!

  客户对 TPS2061C 进行了测试:  

  1. 从电气负载添加500mA 负载。
  2. Vout 短接至 GND。
  3. 移除短路、但仍增加了500mA 负载。 输出电压不能具有5V 输出、大约只有1.2V。
  4. 移除直流负载、Vout 具有5V 输出。

问题是如何使 Vout 具有5V 输出、即使在步骤3添加了500mA 负载。 假设使用2个 USB 端口、1个端口短路、1个端口正常为器件提供500mA 电流。 当 SCP 被移除时、端口应该正常工作、Vout = 5V。  我们可以做些什么来实现它?  

 CH1黄色:OC#

 CH3粉红色:VIN

 CH4绿色:Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我们现在正在度假、我们将在1月30日回来时回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

     您是否会想到我们如何改进的意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我使用 EVM 进行测试、输入电压为5V、并使用电气负载驱动电流、然后我选择 CC 模式、当我移除输出中短路的情况时、 并保持500mA 的输出电流、一切正常、因此我需要确保您使用的负载类型是什么? 谢谢你。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我已通过电子邮件将幻灯片发送给您、我们能否关闭此主题? 谢谢你。

    此致、

    Kuno