This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:交替源 LD2985BM33R 旁路电容

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198246/tps7a24-alt-source-ld2985bm33r-bypass-cap

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件:LP2985A

大家好、

采用 LD2985BM33R 的生产设计在引脚4上具有旁路电容。 我们正在考虑将其替换为 TPS7A2433DBVR、但引脚4是 NC。 如果我们将 TPS7A2433DBVR 插入具有旁路电容器的同一电路中、是否会对 TPS7A2433DBVR 产生任何性能影响?

数据表和内部线程显示没有内部连接、因此应该不会影响器件性能、但我想确认。

谢谢、

TR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TR、

    非常感谢您的联系。 您可以将 TPS7A2433DBVR 用作 P2P 替换器件、因为引脚4未在内部连接、因此应该非常好。 但我想为这个插座推荐一个更新的替代 LP2985A33DBVRM3。 我已通过您的电子邮件与您分享了性能比较详细信息。

    您还可以在  LP2985A 数据表中检查 LP2985A33DBVRM3的性能、其中其性能用命名法标记为"新芯片"

    此致、
    Rohit