This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC2871//可闻噪声

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194498/ucc28710-ucc2871-audible-noise

器件型号:UCC28710

大家好、

我们已为具有24V/3A 输出的单相或三相电源选择了 UCC28710器件型号,因此在原型设计中,我们将根据 低描述面对可闻噪声, 当我们 在负载时开启时,观察到可闻 噪声  

请帮助 进行故障排除  

设计参数  

输出:- 24V/3A

NP-38,NS-10转,LP-505uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    感谢您查询 UCC28710。

    我们建议您验证设计的最大频率是否足够高、以防止开关频率在提供大量功率时进入可闻频带(<20kHz)。 如果您的开关频率在可闻噪声时低于20kHz、我们建议您修改设计以增加开关频率。  您可以使用我们网站 https://www.ti.com/product/UCC28710#design-development##design-tools-simulation 上提供的 Excel 计算器和仿真模型 、您可以随意共享一份计算器和原理图的填充副本、以查看组件、尤其是电流感应电阻器和磁化电感是否存在差异。

    我 建议查看设计以查看导致振铃的组件。  如果是变压器、则可以通过清漆变压器来降低或消除噪声。  如果是电容器(缓冲器)、则可以将其粘附到 PCB 以防止其产生噪声、或使用金属膜电容器代替陶瓷电容器。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您对上述内容的意见以继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的建议、现在噪声问题已经解决、但现在我们没有得到设计时考虑的开关频率、设计时间为100kHz、但现在只观察到30-33Khz、请进一步提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    从您共用的有限 pspecifications 看来、505uH 的初级电感值似乎 在较高的一侧。 使用数据表中的等式14和15、您可以计算 NPs=3.8时100kHz 的磁化电感。 RCS 接近0.2欧姆、Lm 接近108uH。 因此、您可能必须降低初级电感以提高开关频率。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish,

    根据您最后的建议、我们必须计算以下参数  

    Lm=120uH

    匝数比= 4.5

    NP-32.  

    FSW=100kHz

    现在噪声问题已经解决,但在设计过程中,FSW 不符合要求,因此如何满足开关频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、  

    在您的第一篇帖子中、您提到 Lm 为505uH、不同的匝数比 NPS = 3.8。 因此、我建议减小此值以将 FSW 推高。

    您能否确认您的设计参数? 目前正在使用120uH 或505uH? 您能否将您的原理图随组件值一起转发、以便我们提供更好的支持?