This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于设置功率限制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198465/lm5069-about-setting-the-power-limit

器件型号:LM5069

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
一位客户询问了 LM5069-1的功率限制。
以下是功率限制设置:
(设置)
VINmax:25.2V
Rsns:6.8mΩ Ω
功率限制:70W
从上面设置 Rpwr = 58kΩ Ω
我已经进行了上述设置、但这些限制不能按设置工作。
(问题)
我按如下所示在 Rsns 中添加了 R1和 R2、但该电阻是否会影响功率限制?
如果是、请告诉我如何计算 Rpwr、Rpwr 是 R1和 R2的总和。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    是的、R1和 R2会影响有效感应电阻、因此会影响 Rpwr 计算。

    请填写设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu050 )并与我们分享

    此外、共享启动波形(输出电压、输入电流、计时器和门)  

    此致、

    Rakesh