请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82864A 您好!
VSET/MODE 引脚上的电阻器精度对 TPSM82864A 精度有何影响?
1%电阻器精度是否会使 TPSM82864A 精度与0.1%电阻器精度相同?
此致
Zeev Gerber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VSET/MODE 引脚上的电阻器精度对 TPSM82864A 精度有何影响?
1%电阻器精度是否会使 TPSM82864A 精度与0.1%电阻器精度相同?
此致
Zeev Gerber
您好、Zeev、
否、VSET 电阻器的精度不会影响输出电压精度。 D/S 中的第8.4.4节介绍了 VSET 引脚和 R2D 转换器。 本节链接到我的白皮书(https://www.ti.com/lit/wp/slyy180/slyy180.pdf)、该白皮书在"更严格的输出电压精度"部分回答了您的问题。
您必须确保 VSET 电阻器保持在 D/S 第4页中规定的所需1%容差(温度系数为200ppm/C)以内
谢谢、
Chris