This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:正在寻找能够检测 UART 与5V 电源之间短路的解决方案。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198148/tps3702-looking-for-a-solution-that-can-detect-a-short-between-uart-and-5v-power

器件型号:TPS3702
主题中讨论的其他器件:TPS3760

大家好、

我的客户正在寻找能够在以下条件下发送复位信号的检测 IC。 他们希望检测5V 电源轨和 UART 数据跟踪之间的短路情况。  

我想知道复位 IC 是否支持此功能。 如果是、您会推荐一个吗?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的提问、对于短路检测、您可以使用 TPS3760E012DYYR 并在 UART 轨短路至5V 时检测 UART 数据轨上的过压。 TPS3760是我们速度最快的器件、具有8us 的感应延迟。

    Jesse