This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:短路测试。 替代器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS561201, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198272/tps563201-short-test-alternate-part

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS561201TPS562201

大家好、

客户看到 TPS563201在输出短路时发生故障。 他们发现 OCP 运行良好、但 由于断续保护而重复的 OCP 会导致损坏。 客户认为正确吗?

如果是、他们正在寻找具有较低 OCP 或闭锁 OCP 的其他器件。

您能否告诉我低于规格的降压转换器?

输入电压:16.5V

输出电压:3.3V 或5V

Iout_max:0.4A

闭锁 OCP 或1~2A OCP 电压

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hayashi!

    可以提供布局和原理图以供查看吗? 实际上、大多数损坏情况都是由不良布局造成的。

    TPS561201和 TPS562201具有较低的 OCP、您可以看一看。

    Shuai