This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:结至环境热阻

Guru**** 2512755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197369/tps63811-junction-to-ambient-thermal-resistance

器件型号:TPS63811

大家好、下午茶、

根据我的客户的要求发布的帖子:

TPS63811数据表显示了 Rthj-a (结至环境热阻)= 80.5ºC Ω/W

我已经阅读 了《半导体和 IC 封装热指标》应用报告、并得出结论、可以改进此特性(热阻)、因为我 的电路板的散热条件可能优于 tes 中使用的条件: 我的电路板可以有4层、较大的铜平面、耗散过孔等 您是否认为通过优化 PCB 设计、当然可以实现50 - 60 ºC /W 的热阻? 如果您认为很难在数据表中指明的方面达到这样的改进水平、那么我不想花费大量的工作时间和金钱。

非常感谢你的帮助


此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。

    ℃还没有准确的数据、但根据我们的经验、我认为 可以通过4层、大铜平面和耗散过孔获得50-60 μ W/W 的功率。

    此致

    TAO