This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:热敏电阻多路复用和电源 LED 指示灯

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198343/bq79616-q1-thermistor-multiplexing-and-power-led-indicator

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1574TMUX4051

您好!

我想问一下将14个热敏电阻多路复用到8个 GPIO 引脚的可能性。 对于不会超出 CVDD 上5mA 输出限制的开关、您是否有任何建议? 7个用于测量的 GPIO 1个用于开关的 GPIO。  

我还想问是否可以在某个地方添加 LED 来指示 BQ 芯片的活动状态? 在评估设计中、它连接到 AVDD、但在设计指南中指出、我们无法将任何负载连接到 AVDD。 请您澄清一下我们是否可以放置 LED?

谢谢你