This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 -20C SOC 快速下降

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198123/bq28z610-bq28z610--20c-soc-drop-fast

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:GPCRB

你(们)好

客户想要确认-20度的放电数据是否正常。 在放电结束时、RSOC 从9%快速降至0%、跳过了5%。

附加了日志数据。

e2e.ti.com/.../new_2D004E4F296E_15W_2D00_2_2D00D700_-_2800_1_2900_.log

这是正常现象吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    他们是否完成了 GPCRB 流程?

    您能否共享 GPCRB 的报告以及提交的数据和.gg 文件?

    如果没有低温优化、当温度低于0°C 时、SOC 很可能会跳转。

    此致、

    Wyatt Keller