This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:最大电流 ILIM 设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197597/tps543b20-maximum-current-ilim-setting

器件型号:TPS543B20

大家好、团队、

数据表中似乎没有 ILIM 电阻器最大值参数。  

 我们可以设置的电流保护阈值的最大值是多少?


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电气规格表的电流检测部分将最大 ILIM 电压列出为1.2V、对应于100kΩ Ω 电阻器和典型值为40A 的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复

    !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  由于您选择了"这已解决我的问题"、我将关闭此主题。  如果您对 TPS543B20或其他 TI 器件有任何其他问题、请开始新主题。