This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:无法通过 GUI 选择所需的功能

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, USB2ANY, BQ25792, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195234/bq25798bkupevm-not-able-to-select-the-needed-function-through-the-gui

器件型号:BQ25798BKUPEVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2USB2ANYBQ25792BQSTUDIOEV2400

大家好、

您能为以下查询提供帮助吗?

客户正在将 BLE 太阳能电池备份土壤监测系统构建到中央集线器。

该系统包括:

PV 具有6-7V 电压、最大电流为330mA

(1s) Samsung 50E 27500 5000mAh 和9.7A 输出电池

负载为 LAUNCHXL-CC2640R2

客户遵循 EVM 和 BQ 手册并将引脚移至需要的位置、打开 GUI、然后尝试选择所需的选项、但是某些选项不可选择(禁用复选框)、例如 EN MPPT 和 EN_backup_mode。 此外、D13 (STAT LED)即使在跳过后也不会亮起、并且当使用二极管测试仪时 LED 确实会工作。

 分流器位置:

JP1 1-2

JP2 1-2

JP5–说明使其听起来是安装的。 请确认是否正确。

JP7 1-2

JP8 1-2–说明使其听起来是安装的。

JP9 1-2 --说明使其听起来是按此方向安装 的。

JP12.

JP14–ILIM_HIZ 设置也很混乱、因此它们设置为1.5A。 可能是错误的。 请确认。

JP17.

JP18

JP22

JP30

JP32

JP33

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    假设不需要 shipFET 功能、则跳线看起来是正确的。  此外、无论加电时 D+/D-自动选择、ILIM_HIZ 都会将输入电流限制钳位为1.5A。  由于您的太阳能电池板不能提供超过300mA 的电流、我将把 ILIM_HIZ 跳线移动到0.5A 设置。

    关于您的 GUI 问题、似乎您正在使用 JP33中的 USB2ANY GUI。  请确保您已从 USB2ANY Web 文件夹安装了最新的 USB2ANY 固件。  在安装过程中、您必须使用回形针在 USB2ANY 的一个边缘按压按钮。

    BQ25792可能未正确更新 GUI、因为 BQ25792没有 MPPT 或备份模式。  如果是、您仍然可以使用 GUI、但必须直接写入手动 I2C 读取/写入页面上的寄存器位。

    REG0x15[0]=1为 MPPT -如果 WD 计时器到期或 V (BAT)<SYSMIN 、则复位为零

    对于备用模式、REG0x0F[0]= 1 -如果 WD 计时器到期、则复位为零

    REG0x16[0]=1强制 ACFET1在备份模式下打开  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 客户尝试了这些选项、但似乎无法正常工作、问题仍然存在。 他们尝试手动将0更新为1、但它已更改回。  

    他们尝试使用 Battery Management Studio 1.3.111、但无法使用、因为 BMStudio 仅接受.txt 文件、USB2ANY 仅接受.I2C 文件。 他们还在 USB2ANY 中遇到器件 ACK 错误。

    您是否有其他解决问题的建议?

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    BQSTUDIO 使用 EV2400盒、TI 充电器 GUI 使用 USB2ANY 盒。  两者都有一个 GUI 界面、其中包含不需要文件的按钮和下拉菜单。

    电池还是模拟电池连接在 BAT 上?  施加的电压是否与1S、2S、3S、4S 的板载跳线选择一致?  该 EVM 是否可以独立工作(无 I2C)、并通过 VBUS 而非太阳能电池板供电?

    此致、
    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果客户连接了太阳能电池、该单元将连接到 BQSTUDIO、如果他们卸下了面板、则将其连接到 USB、然后跳转至 USB、它将重新连接到 GUI。 他们没有尝试将 PSU 用于系统、只尝试将 USB 用于 PC。

    电池连接到 BAT、而不是仿真。 将 I 跳线设置为1S、并设置为1500kHz。  第一次插入计算机时、D13 (STAT LED)指示灯不亮。  这是否意味着电路板损坏?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果 VBUS > UVLO、STAT LED 将工作。  它不只适用于电池、但 I2C 寄存器应该工作。  在电池/HiZ 模式下、电池为系统供电、或者启用反向/OTG 模式以向 VBUS 供电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于 GUI 在客户方面存在问题、您对此有什么建议或权变措施吗? BQSTUDIO 使用 EV2400、其最后一个选项是在 USB2ANY Explorer 中手动写入寄存器。

    谢谢您、此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    不幸的是、我没有。  只要 VBUS 或 VBAT 上的电压高于 UVLO (不是未旁路的出厂 FET 的电压(默认值)接近3.6V)、这些寄存器就应该是可读且可写的。  我本周出差。  我可以让另一个团队成员测试在线 GUI。  唯一已知的问题都源于 USB2ANY 包装盒上没有最新的固件。   

    此致、

    Jeff