This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:状态寄存器未正确读取

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQSTUDIO, EV2400, BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197906/bq25672-status-register-not-reading-correctly

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ25798

通常、我在默认模式下运行 BQ25672、但我想 通过读取 REG1C_Charger_Status_1寄存器(偏移= 1Ch)、位7-5、CHG_STAT_2:0来确定电池充电器状态。 但是、每当我读取寄存器时、它都会读取所有的零。 在评估板上、使用 TI 充电器 GUI、它读取零、直到我对寄存器进行"写入"、然后正确回读。 这毫无意义、因为寄存器是只读的、除非"写"将器件置于主机模式。 该文档指出、任何 I2C 操作都会将器件置于主机模式、而看门狗超时会将其恢复为默认模式。 但情况似乎并非如此。 其他人看到了这一点吗?

谢谢、

ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这很奇怪。 转换器不需要写入即可读取寄存器。 TI GUI 可能存在错误。  您能否尝试显示每个寄存器的 TI GUI 基本 I2C 读取/写入页面、而不是 GUI 页面?   您是否有 EV2400并可以尝试 BQSTUDIO?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQSTUDIO 是否支持 BQ25672?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是的。 它是 BQ25798的自旋功能、因此您可以使用 BQ25798 BQZ 文件。

    此致、

    Jeff