This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131稳定性裕度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197754/tps65131-tps65131-stability-margins

器件型号:TPS65131

您好!

我正在就您的组件 TPS65131与您联系。

我想了解并优化校正器的调整、以提高转换器的稳定性裕度。 我在数据表上看到、目前有两种方法可以调整稳定性(反馈顶部电阻的前馈容量和我认为是 II 型校正器零的特定电容器…) 为了消除任何形式的疑虑、如果您能向我们介绍控制器的内部结构、尤其是内部校正器的形式(+值)、我将不胜感激。 它是2类(PI + HF 滤波器)吗? 我们添加到引脚 C+和 C-上的电容器是否对应于类型2的零?

感谢您的回答。

此致。

Maxime BONTHONNOU ( Thales Six )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    很抱歉、我们无法直接提供 IC 内部电路。 但 TPS65131使用具有 OTA 的 I 型补偿器。

    BR

    Patrick