This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:是否有任何具有 PSPICE 模型的8引脚库文件(包括 VCC 和 FREQ)? 感谢你的帮助。

Guru**** 2579935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197071/ucc28180-are-there-any-8-pins-library-file-including-vcc-and-freq-with-pspice-model-thanks-for-your-help

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: LM2904

我将使用 UCC28180在 Lt SPICE 中进行仿真、  

是否有任何支持 PSPICE 模型的8引脚库文件(包括 VCC 和 FREQ)?  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    感谢您查询 UCC28180。

    我们不支持 LTSPICE 建模。 但您可以从以下链接免费下载 PSPICE/TINA 模型:

    https://www.ti.com/product/UCC28180#design-tools-simulation

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    是否有任何支持 Lt SPICE 的 PFC 控制器、如果您已共享器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经为您提供了 PSPICE 模型。 您可以免费下载适用于 TI 或 TINA 的 PSPICE。 正如我之前提到的、我们不支持您的 LTSPICE 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我想问您,还有没有其他 PFC 控制器 IC? Lt SPICE 必须支持这些 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户仅在 Lt SPICE 中询问仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    LTSPICE 是另一家公司的仿真工具。 因此、TI 不支持这些模型。 我们没有适用于任何 PFC 控制器的任何现成 LTSPICE 模型。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我可以使用 LM2904在 Lt SPICE 中进行仿真、这也是 TI 器件、但 Spice 模型可用于该器件。

    请参阅 LM2904的以下.lib 文件

    .model S_VSwitch_1 vSwitch (RON=10M 效率=1T VON=10M voff=0)
    .model S_VSwitch_2 vSwitch (RON=10M 效率=1T VON=10M voff=0)
    .model S_VSwitch_3 vSwitch (RON=1M 效率=1T VON=500m voff=100m)
    .model S_VSwitch_4 vSwitch (RON=50效率=1T VON=500m 功耗=450M)
    .model S_VSwitch_5 vSwitch (RON=50效率=1T VON=500m 功耗=450M)

    结束 LMX58_LM2904
    *
    .SUBCKT PHASEREV_0 VCC VEE VIN+ VIN- VOUT+ VOUT- MID
    E1 VOUT+中值={IF (V (VIN+、中)<V(VEE,MID)-0.3,V(VCC,MID),V(VIN+,MID))}
    E2 VOUT- MID 值={IF (V (VIN-、MID)<V(VEE,MID)-0.3,V(VCC,MID),V(VIN-,MID))}
    .end
    *


    .SUBCKT CRS_DIST_0 VIMON 中间输出
    V1 VREF MID -40M
    ESHF VSHF 中 VION VREF 1
    GZC 中位 ZC 值={SGN (V (VSHF、MID))}
    R1 ZC 中间1
    C1 ZC 中2U
    GCR 中值={if ((abs (V (ZC、MID))<=0.9)、0、1)}
    R2输出中间1
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIM_Zo_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    参数增益= 4E3
    .param IPOS = 1E6
    .param INEG =-1E6
    G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、INEG、IPOS)}
    .end
    *


    SUBCKT VCCS_LIM_2_EN_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT- EN 中间
    参数增益= 8.4E-4
    .param IPOS = 0.005
    .param INEG =-0.005
    G1 IOUT+ IOUT- Value={Limit (GAIN*V (EN、MID)*V (VC+、VC-)、INEG、IPOS)}
    .end
    *


    SUBCKT FEMT_0 1 2.
    .param FLWF=1E-3.
    .param NLFF=500
    param NVRF=500
    .param GLFF={PWR(FLWF,0.25)*NLFF/1164}
    param RNVF={1.184*PWR(NVRF,2)}
    .model DVNF D KF={PWR (FLWF、0.5)/1E11}= 1.0E-16
    I1 0 7 10E-3
    I2 0 8 10E-3
    D1 7 0 DVNF
    D2 8 0 DVNF
    E1 3 6 7 8{GLFF}
    R1 3 0 1E9
    R2 3 0 1E9
    R3 3 6 1E9
    E2 6 4 5 0 10
    R4 5 0{RNVF}
    R5 5 0{RNVF}
    R6 3 4 1E9
    R7 4 0 1E9
    G1 1 2 3 4 1E-6
    .end
    *


    SUBCKT VNSE_0 1 2.
    .param FLW = 10.
    .param NLF=80
    param NVR = 35
    param GLF={PWR(FLW,0.25)*NLF/1164}
    param RNV={1.184*PWR(NVR,2)}
    .model DVN D KF={PWR (FLW、0.5)/1E11}= 1.0E-16
    I1 0 7 10E-3
    I2 0 8 10E-3
    D1 7 0 DVN
    D2 8 0 DVN
    E1 3 6 7 8{GLF}
    R1 3 0 1E9
    R2 3 0 1E9
    R3 3 6 1E9
    E2 6 4 5 0 10
    R4 5 0{RNV}
    R5 5 0{RNV}
    R6 3 4 1E9
    R7 4 0 1E9
    E3 1 2 3 4 1
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIM_1_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    参数增益= 1E-4
    .param .5 = IPOS
    .param INEG =-.5
    G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、INEG、IPOS)}
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIMIT_IQ_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    参数增益= 1E-3
    G1 IOUT- IOUT+值={if ((V (V+、VC-)<=0)、0、GAIN*V (Vc+、VC-))}
    .end
    *


    .SUBCKT CLAMP 放大器_LO_0 VC+ VC-输入电压 COM VO+ VO-
    .param G=1
    GVO+ COM VO+值={if (V (VIN、COM)>V (VC+、COM)、(V (VIN、COM)-V (VC+、COM))*G)、0)}
    GVO- COM VO-值={IF (V (VIN、COM)<V(VC-,COM),((V(VC-,COM)-V(VIN,COM))*G),0)}
    .end
    *


    .SUBCKT CLAMP 放大器_HI_0 VC+ VC- VIN COM VO+ VO-
    .param G=10.
    GVO+ COM VO+值={if (V (VIN、COM)>V (VC+、COM)、(V (VIN、COM)-V (VC+、COM))*G)、0)}
    GVO- COM VO-值={IF (V (VIN、COM)<V(VC-,COM),((V(VC-,COM)-V(VIN,COM))*G),0)}
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIM_GR_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    .param gain = 1.
    .param IPOS = 0.013
    .param INEG =-0.013
    G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、INEG、IPOS)}
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIM_4_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    .param gain = 1.
    .param IPOS = 1.04
    param INEG =-1.04
    G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、INEG、IPOS)}
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIM_CLawe+_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    G1 IOUT+ IOUT-表{ABS (V (VC+、VC-))}=
    +(0、1.17E-03)
    +(0.0046251、1.17E-3)
    +(0.15716、1.21E-3)
    +(1.3309、1.28E-3)
    (35.075、2.12E-3)
    +(35.680、2.55E-3)
    +(36.033、2.84E-3)
    +(37.416、7.97E-3)
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_LIM_CLACT-_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    G1 IOUT+ IOUT-表{ABS (V (VC+、VC-))}=
    +(0.010、2.50E-5)
    +(0.070、2.50E-5)
    +(0.090、5.80E-4)
    +(0.100、6.06E-4)
    +(0.760、7.14E-4)
    +(1.440、7.62E-4)
    +(8.000,1.10E-3)
    +(13.60、1.55E-3)
    +(15.45、1.75E-3)
    +(17.26、2.15E-3)
    +(18.87,2.94E-3)
    +(21.58、4.50E-3)
    +(25.53、1.02E-2)
    .end
    *

    .SUBCKT VCCS_LIM_3_0 VC+ VC-IOUT+ IOUT-
    .param gain = 1.
    .param IPOS = 0.435
    .param INEG =-0.435
    G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VC+、VC-)、INEG、IPOS)}
    .end
    *


    .SUBCKT OL_SENSE_0 COM SW+ OLN OLP
    GSW+ COM SW+值={if ((V (OLN、COM)>10E-3 | V (OLP、COM)>10E-3)、1、0)}
    .end
    *


    .SUBCKT VCCS_EXT_LIM_0 VIN+ VIN- IOUT- IOUT+ VP+ VP-
    .param gain = 1.
    G1 IOUT+ IOUT-值={LIMIT (GAIN*V (VIN+、VIN-)、V (VP-、VIN-)、V (VP+、VIN-))}
    .end
    *

    注意:能否提供.lib 文件的 UCC28180作为上述格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我们没有此格式的模型。

    此致、

    Harish