This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:TPS61251DSGR#39引脚材料的成分是什么

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197556/tps61251-what-is-the-composition-of-the-material-of-tps61251dsgr-pin

器件型号:TPS61251

您好!

您能否帮助确认 TPS61251DSGR 引脚的材料? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    我将向我们的 PTE 团队提出这些问题、并在稍后向您提供反馈。

    您能告诉客户为什么需要此信息吗? 谢谢

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    这是客户第一次使用 TPS61251。 客户需要将 TPS61251导入到其公司的器件库中。

    我的客户已签署 NDA。

    期待您尽快回复。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    这是我们 PTE 团队的答案、

    底座材料:铜

    铅涂层:NiPdAu

    此致、

    Nathan