This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156-Q1能否实现-25V 输出?

Guru**** 2771125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160-Q1, LM5160, LM5156, PMP20904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197946/lm5156-q1-can-lm5156-q1-achieve--25v-output

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160-Q1LM5160LM5156PMP20904

大家好、

我的客户正在寻找解决方案:

输入12V  

输出-17V~-24.5V 可调节

LM5160-Q1可以实现这一点吗?

如果不是、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    再次感谢您使用 e2e。

    我不确定您的问题是指 LM5156还是 LM5160。
    无论如何、您可以始终使用具有初级侧调节功能的反激式拓扑来产生负输出电压。

    我们的升压控制器/转换器不支持 FB 信号反相。
    因此、即使您可以将 FB 电压转换为正值、相位仍会反转、因此调节将不起作用。

    因此、我们建议使用降压来产生负输出电压。
    您可以参考 PMP20904来演示该概念:
    www.ti.com/.../PMP20904

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    明白。 非常感谢!