This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:LM3447

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197257/lm3447-lm3447

器件型号:LM3447

大家好、我们将设计一个可调光 LED 驱动器。 此电路需要进行隔离(反激式拓扑)、工作功率为30至50瓦。 LED 芯片组为 COB 50W (28V-32V 和最大电流1500ma)、但我们可以将芯片组更改为其他型号。 此外、在30W-50W 的功率范围内、电路的效率必须大于85%、其功率因数必须大于0.9。 是否可以使用 LM3447实现该电路、同时牢记高质量元件(电容器的 ESR 低、变压器的泄漏低、MOSFET 的 RDS 低)? 如果不是、您会建议什么? 您是否有此电路的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad

    输入交流电源吗? 输入电压是多少? 我认为 LM3447可以成为候选器件。  如需了解更多详细信息、LM3447设计工具 可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    输入电压为220V/AC 50Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad

    我认为 LM3447可以满足您的要求。 由于这是一个相当旧的器件、因此没有应用手册。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。