This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:数据闪存写入不起作用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199216/bq27z561-r2-data-flash-write-is-not-working

器件型号:BQ27Z561-R2

尊敬的 TI 社区:

我们目前正在项目中使用 BQ27Z561-R2电池电量监测计、其中一个电量监测计出现问题。 我们有四块板、它们具有相同的 BQ27Z561-R2电池电量监测计、但其中一个电量监测计突然无法将数据写入闪存。 我们已经检查了测量仪表、它仅处于非密封模式。 我们已确认在所有四个板上刷写相同的程序、但只有一个板出现此问题。

我们已经尝试了几个步骤来诊断问题、包括检查硬件连接、验证电源和双检查固件。 但是、问题仍然存在。

如果您有任何关于我们如何进一步解决或解决此问题的见解或建议、我们将不胜感激。 感谢你的帮助。

此致、Unnikrishnan TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Unnikrishnan、

    检查电池电压是否高于"有效更新电压"