This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS659415RWERQ1:EEPROM 解锁故障器件2.

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198665/tps6594-q1-tps65941515rwerq1-eeprom-unlock-failed-part-2

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6594EVM

这是上一个问题的另一个问题。

(__LW_AT__TPS6594-Q1:TPS659415RWERQ1:EEPROM 解锁失败-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛


)调查原因、发现从外部向 PMIC(VOUT_LDO1施加了电压。
我猜这就是无法正常执行写操作的原因。
PMIC 由于施加到 PMIC 输出端的反向电压而无法写入是否正常?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 VOUT_LDO1可能导致 EEPROM 无法解锁。 TPS6594-Q1在启动时检查输出引脚上是否存在残余电压。 根据器件启动期间施加此电压的时间、内置自检(BIST)可能会由于该电压而失败。  有关残余电压检查的更多信息、请参阅 TPS6594-Q1数据表的残余电压检查部分

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan

    感谢你的答复。
    我理解您的答案。
    我还有一个问题。
    即使在 I2C 连接中向 VOUT_LDO1施加残余电压、我也能够与 GUI3通信、但这是因为 I2C 电源是由 TPS6594EVM 供电吗?
    ※连接方法与上一个线程相同。
    我使用 GUI3通过 I2C 通信连接 TPS6594EVM 和原型板、并写入原型板的 PMIC。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 BIST 失败时、PMIC 仍然可以连接到 GUI。 只要计算机与 EVM 上的 MSP432之间存在有效连接、并且 EVM 上的 MSP432与外部 PMIC 之间存在有效连接、GUI 就仍可进行连接。 您甚至可以通过 GUI 的寄存器映射读取 BIST 故障中断。 当 BIST 失败时、器件可能无法正常工作、但仍应访问"Register Map"页面。

    此致、
    Megan