This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489-Q1:降压操作问题和 MOSFET 开关问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188344/lm3489-q1-buck-operation-issue-and-mosfet-switching-issue

器件型号:LM3489-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3489

上面的 LM3489模型给出了降压转换器仿真电路。

在此应用中、输入电压范围为8、12、18伏、所需输出为12V。 但是、对于所有输入值、我们观察到的是相同的输出电压输入。因此、我们的问题是降压操作。

驱动器提供给 MOSFET 的脉冲不会持续打开其开关 MOSFET。 因此、我们还想了解 MOSFET 开关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供开关波形以及可能的电感器电流、以便我了解电路的行为?

    此外、您能否提供 PCB 布局并确保组件已正确焊接/安装在 PCB 上?

    在平均时间内、我将查看原理图并做出评论、如果我发现任何问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回答。 很抱歉通知您、我无法插入或上传图片。

    P-MOSFET 的开关波形继续为-8V 直流。

    电感器电流也是0.4A 的持续直流电流。

    此致

    Vinay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    有多少个器件存在此问题? 您是否已尝试交换 ABA 以查看 IC 或 PCB 是否出现故障?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我一直没有听到您的反馈、因此我假设您能够在您结束时解决问题

    因此、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请回复此主题、并重新打开以进行进一步讨论。

    此致、

    Jimmy