请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3489-Q1 主题中讨论的其他器件:LM3489
上面的 LM3489模型给出了降压转换器仿真电路。
在此应用中、输入电压范围为8、12、18伏、所需输出为12V。 但是、对于所有输入值、我们观察到的是相同的输出电压输入。因此、我们的问题是降压操作。
驱动器提供给 MOSFET 的脉冲不会持续打开其开关 MOSFET。 因此、我们还想了解 MOSFET 开关。