This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:器件建议

Guru**** 2547770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199149/tps7a20-part-recommendation

器件型号:TPS7A20

大家好、

客户获得以下要求、您能帮助检查我们的最佳建议是什么?

输入范围:2.7~5.5V

输出电压:1.8V

输出电流:350mA 及更高

PSRR:>90dB@1KHz

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    TLV751 或 TLV755P 是我们产品系列中最符合客户要求的器件。 我们可以满足他们的输入电压、输出电压和输出电流需求、但不能满足 PSRR。  

    我希望这对您有所帮助、

    Erin