This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80当 RSOC 放电至0%时、仍可放电25分钟

Guru**** 2543240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199140/bq40z80-bq40z80-when-rsoc-discharge-to-0-still-can-discharge-25minutes

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

在采用 BQ40Z80的客户设计中、现象是、他们使用5.4A 将电池从39%放电至0%、RSOC 变为0%、但仍可以放电25分钟以终止。

已附加 gg 文件和日志数据。

e2e.ti.com/.../7875.BQ40Z80.gg.csve2e.ti.com/.../BQ40Z80.log

正在等待您的回复。

谢谢

星号