This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用 LiFePO4时 BQ40Z80 RSOC 下降

Guru**** 2546580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195667/bq40z80-bq40z80-rsoc-drop-when-use-lifepo4

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

你(们)好

在 BQ40Z80 的批量生产中、该电池是 LiFePO4。 问题是 、在放置5小时后、RSOC 将从100%下降到69%- 73%。

如果设置 LFP_RELEG=1、 RSOC 跳转问题是否可以改进。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    LFP_Relax 应与 LFP 单元一起使用。 正在使用什么化学 ID?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    有两个产品、一个产品的 Chem ID 为 0x0400、另一个产品的 Chem ID 为0x0445、两者都存在 RSOC 跳转问题。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果他们没有设置 LFP_RELEASIT、肯定应该是这样的。 这将有助于防止在平坦区域中获取 OCV 导致跳转。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    他们设置了 LFP_ Relax = 1、同时设置了 Relax _ Smooth _ OK=1、此时、它在4-5天后从100%跳到69%。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这是 LFP 型化学物质的主要限制之一、具有如此平坦的电压曲线、需要对所有内容进行优化、否则会出现估算问题。 我肯定会禁用任何放松平滑或放松跳转设置、因此 SOC 在放松期间不会跳转、平滑将有更多时间来调整任何跳转。

    请共享.gg 文件和 GPCCHEM 报告以及提交的数据。

    此致、

    Wyatt Keller