This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:I2C 通信不可靠

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, EV2400, BQ25120AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199239/bq25120aevm-unreliable-i2c-communication

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25120AEV2400

您好!

我们正在尝试评估 BQ25120A、以便我们可能将其用于我们的产品中。 但是、在对其进行测试时、我们发现 I2C 似乎在随机时间段停止工作。 通过逻辑分析仪观察这一点、BQ25120A 停止确认我们的 i2c 请求。 到目前为止、我们发现从 BQ25120A 断开电池是解决此问题的唯一方法。 请告诉我、您是否能够分享有关可能导致这种情况的任何见解。

谢谢、

-Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    您使用什么与 EVM 上的 I2C 通信? 是 EV2400还是其他产品? 您能否发送两条 I2C 线路的示波器图? 向 BQ25120A 发送复位是否可以解决该问题、或者电源循环是否是解决该问题的唯一方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我有几个问题需要收集更多背景信息并确定此行为的原因:

    - I2C 上拉电压是多少?上拉电阻值是多少?

    -我看到您使用的是 BQ25120AEVM、您是否也使用 EV2400进行通信?

    您能不能提供 NACK I2C 事务的波形?

    这种情况发生在什么频率? 发生后、器件会停止确认所有通信?

    -您提到了断开电池是解决此问题的唯一方法。 是否在存在 VIN 时发生? 在该状态下、使 VIN 有效是否允许 I2C 恢复正常运行? 在这种情况下,/CD 与什么是关联的,它有什么偏见?

    此致、

    Juan Ospina