This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:是否有具有类似功能的全桥驱动建议?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72295, UCC27714, UCC27211, UCC27624, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194294/ucc27211-is-there-a-full-bridge-drive-recommendation-with-similar-functions

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件:SM72295UCC27714UCC27624DRV8210

我们需要选择一个全桥驱动器来照明紫外线灯、输入5V 直流、使用全桥驱动变压器升压、输出 AC1000V、功率2W。我们选择了一个半桥驱动 27211、是否有一个具有相似功能的全桥驱动建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    感谢您的参与! SM72295是我们团队产品系列中唯一的全桥驱动器: 产品文件夹链接

    5V 输入电压是 VDD 吗? 此外、最大直流总线电压是多少? 由于1kVrms 输出、我们的600V 半桥器件中的一个器件(如 UCC27714)可能会更好: 链路

    与 UCC27211的120V 额定电压相比、SM72295的最大启动电压为115V。 与 UCC27211的4A 额定值相比、SM72295还具有3A 的峰值上拉和下拉电流。 两个驱动器都具有~7V 欠压锁定。  

    在器件之间进行选择的另一个考虑因素是布局。 与完全集成的全桥驱动器相比、使用两个半桥驱动器可实现更简单的布局和更短的布线。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Alex Weaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex;

    非常感谢您的回复 、我们的电路对电路板布局有很高的要求, 我们已经了解 了 TPS51601和 UCC27211、 但 它们都 是外部 MOS,、那么、是否有另一个绕过内部 MOS、我是否可以使用 电机驱动 器实现这个功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文、

    Alex Weaver 今天就外出了。  

    从技术上讲、我们的驱动器的输出级是功率 MOSFET、我已经看到过、如果功率要求足够低(对于偏置电源、通常低于2W)、这些输出级会用于推挽配置、就像这样。  

    下面是一个有关如何连接的示例。 每个输出级都有一个上拉和下拉 FET、因此形成一个全桥。  

    不过、正如您所说的、TI 的许多电机驱动器都将功率级 FET 集成到驱动器中、因此功能更强大。 如果您更愿意选择该选项、我可以将该主题发送给电机驱动器团队。 此选项可维持更高的功率。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex M:

    该图位于哪个文档中? 我在数据表中看不到这个图。这个芯片没有内置的 MOS、直接驱动变压器、就像这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    它可能位于尚未发布的文档中。 以下是栅极驱动 器电路基础知识中显示了类似拓扑的图像:

    这适用于栅极驱动、但可以针对浮动电源对次级侧进行整流。

    这里是驱动器的输出级、功率 FET 经过优化、可在开关期间提供峰值电流、而不是在直流状态下传导大电流。 对于上拉和下拉、这些 FET 的直流 Rdson 分别约为5欧姆和0.5欧姆。 这可能比具有内置功率级的电机驱动器 IC 的电阻高得多、但仍然能够处理低功耗应用。 因此、您可以使用栅极驱动器 IC 直接驱动小型变压器、前提是在本例中所需的初级电流低于约100mA 至200mA。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex M:

     您是说 UCC27624还需要外部 MOS?  有没有办法使用 内部 MOS 或者不使用外部 MOS?由于我客户的 PCB 板结构限制、MOS 不能放在这里、所以我们必须选择一个内置 MOS 驱动器来节省 PCB 空间、27624在  输出级仍将使用外部 MOS、 如果是、 您可以推荐内部 MOS 驱动 器还是 将该线程发送给电机驱动器团队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您有5V 电源?  DRV8210是满足这一要求的一种选择。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan;

    `s 您的回复,它 对我真的很有帮助, 此外,对于使用电机驱动器来驱动紫外线灯的参考设计是否有任何建议?我是否可以直接遵循驱动电机的参考设计? ?还有什么其他需要注意的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问。 Ryan 在周五是 ooo。 请期待他在下周初作出答复。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不知道任何紫外线灯参考设计。

    此致、

    Ryan