This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:电源管理论坛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199094/bq76925evm-power-management-forum

器件型号:BQ76925EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76925BQSTUDIOEV2400

大家好、我刚刚收到了评估模块、并安装了 Windows 软件来运行一些测试。


首先、我没有 USB-TO-GPIO。 我查找了订单、它的制造日期为2006年、当地价格超过150美元。 我想知道、是否有 USB-TO-GPIO 适配器的替代方案可用于使用 TI 评估软件与电路板进行通信。

我还看到这个论坛上的最后一篇文章是2年前的,想知道我挑选的器件是否太旧了,不能用于新的设计...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    遗憾的是、我们没有其他选择、您必须使用 USB-TO-GPIO 来连接评估软件。 很抱歉!

    关于为什么您看到最后一篇帖子已有2年历史、这是因为您正在查看 EVM 的 e2e。 如果您直接在 E2E 论坛中搜索 BQ76925、您将看到更多的最新主题帖。 但是、您会发现这是一个相当旧的器件。 它具有用于电池测量的模拟输出、没有保护功能。

    较新的监控器(也提供电池保护功能)包括 BQ769x0系列(3s 至高达15s)和 BQ769x2系列(3s 至高达16s、这是我们发布的最新监控器/保护器)。 这两个器件提供数字电池电压测量和电池保护功能(基于电压、基于电流和基于温度)以及许多其他功能。 它们都需要 EV2400来连接 bqStudio (用于评估器件的软件)、但 BQ769x2将 EV2400集成在 EVM 板本身中、因此、如果您购买此 EVM、只需使用板载 EV2400、而无需再购买额外的 EV2400。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon