This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:配置 GUI 选项

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65982BB, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197742/tps65988dj-config-gui-options

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件: TPS65982BBTPS65988

您好!

我们正在使用 Intel Tapex Creek 以及 TPS65988DJ 和 TPS65982BB 设计创建 Thunderbolt 产品、

我们在使设计正常工作、使用 TPS65988 GUI 中的 Tapex 模板以及在设计中调整所有选项时遇到了一些问题、我们仅获得告示板器件(使用 C 型电缆)、没有 Thunderbolt (使用 TB 电缆)、

在调查 GUI 工具后、我看到了 Titan ridge 模板、并查看了我设法获得 Thunderbolt 连接的其他可用选项、但遗憾的是没有告示板、因为似乎只有在 GUI 使用 Tapex 模板时、才可以合并 BB 二进制文件、

是否有办法对 Titan Ridge 模板进行额外定制、并能够合并 Tapex 模板中的 BB 映像?

提前感谢、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    您使用的是哪个版本的 GUI? (X.x.x.xx)

    您能否共享两种情况下使用的 pjt 文件?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、我们迟迟未能回复您、结果我们使用的是旧的5.x.x 版本、更新到6.x.x 版本为我们提供了我们想要的选项、我们将继续使用此版本进行测试、如果有任何问题、我将回复您。

    谢谢、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得不错! 如果您有任何其他问题、请随意制作新主题。

    现在关闭此主题。

    谢谢、此致、

    Chris