请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994、 BQ79616
大家好、团队成员
我想使用 MSP430FR5994 Launchpad 和 BQ79616EVM 这两个开发板来实现 UART 串行通信。
由于 MSP430引脚电平为3.3V、BQ79616引脚电平为5V、 因此我在两个板上添加了一个3.3V 至5V 双向电平转换器
硬件连接如下:
MSP430 P6.0 (Tx)--电平转换器--- Bq (Rx)
MSP430 P6.1 (Rx)--电平转换器---- Bq (Tx)
现在、我通过 MSP430发送两个唤醒 ping 来唤醒79616、分步测试每个器件的电平、测试 P6.0引脚的电平
电平转换器的输出电平:高电平为5V、低电平为0V、一切正常

此时、将电平转换器的输出连接到 BQ (RX)、BQ (Rx)端子的电平:高电平大约为4.5V、低电平大约为1.8V;

我不知道为什么在连接 BQ 后、低电平变为1.8V? (BQ 需要在低电平有效才能唤醒、当前为1.8V、BQ 将始终将其识别为高电平)
我确认 MSP430和 BQ79616的三个接地端与电平转换器连接在一起。
可以帮帮我吗? 我期待你的答复