This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:应用检查

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198987/bq40z80-application-check

器件型号:BQ40Z80

您好、先生:

请参阅我们的应用要求、如下所示。

最大持续放电电流80A

最大峰值放电电流为120A/100ms

电池组连接类型为6S1P 5000mAh

4.需要平衡功能

我们可以将 BQ40z80用于此应用吗?

如果是、对它有任何限制吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    是的、BQ40Z80可用于此应用。 我将确保您的最大放电电流和您选择的感应电阻器与您想要的性能保持一致。 硬件过流保护已设置阈值、因此它可能是感应电阻器尺寸的决定因素。

    此致、

    Wyatt Keller