This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:IEC62368-1:2018

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198620/tps2546-iec62368-1-2018

器件型号:TPS2546

大家好、

您能否帮助提供 TPS2546RTER 和 TPS2544RTER 的 CB IEC62368-1:2018安全报告?

我的电子邮件: Dunk.Wu@quantatw.com

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dunk、您好!

    我已联系我们内部团队的某个人来提供这些信息。 收到反馈后、我将通过离线方式向他们发送电子邮件、是否有时间安排何时需要这样做?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brandon

    好的、如果没有 IEC 62368 2018报告、也可以提供 IEC62368 2014报告

    此致、

    Dunk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dunk、您好!

    提供2014年报告、我将离线发送给您。 我们的营销工程师正与 UL 合作以获取更新的2018年报告。

    非常尊重、

    Brandon Beader