This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92381:显示屏背光42V 0.4A

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92381, TPS61194, TPS92390, TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197087/tps92381-display-backlight-42v-0-4a

器件型号:TPS92381
主题中讨论的其他器件: TPS61194TPS92390TPS61199

您好、先生、

我们的显示屏背光需要 42V 0.4A

我们是否可以使用 TPS92381、将4通道与1通道相结合,将电流设置为100mA

或者、您能否建议其他合适的器件、

产品用于船上  

重要技术:

调光比

输出电压和输出电流

谢谢!

此致、

PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调光比:2000:1 @200Hz 或更高

    输出电压:18-42V

    输出电流:0.08-0.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TPS92381的4个通道可连接在一起以驱动一个 LED 灯串。

    输入电压是多少?  我将了解我们是否有其他选择。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick,

    输入电压为12V 或24V、

    如果输出电压为24V -小于15英寸 LCD、则某些弹出项使用12V

    如果输出电压大于32V--大于18.5英寸 LCD,则某些项目使用24V

    谢谢!

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    一个 IC 是否应同时满足这两个条件?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick,

     对于这两种情况、无需使用一个 IC、

    谢谢!

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们可以将电流1用于小于15英寸的背光、  

    您能不能建议哪一个适合更大尺寸的 LCD。

    谢谢!

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    实际上、TPS92381也适用于大尺寸 LCD。 您也可以考虑 TPS61194。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick,

    大尺寸 LCD 背光电压为48V、480mA
    请给出建议。

    谢谢!

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以参阅 TPS61199或 TPS92390。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    明白了、感谢您的帮助。  

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    明白了、感谢您的帮助。  

    此致、

    PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的确认。 我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请直接回复此主题、它将再次打开。

    BR

    Patrick