This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:VINDPM 阈值设置算法和电流脉冲控制协议

Guru**** 2390765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198566/bq25892-vindpm-threshold-setting-algorithm-and-current-pulse-control-protocol

器件型号:BQ25892

大家好、

您能否帮助了解  在将 FORCE_VINDPM 位设置为 0时 VINDPM 阈值设置算法的工作原理?  

对于电流脉冲控制协议、在什么情况下适合使用此功能?  它是否用于最大程度地提高充电器的功率? 您可以帮助理解此功能吗?  

谢谢!

B&R、

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    [引用 userid="417933" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198566/bq25892-vindpm-threshold-setting-algorithm-and-current-pulse-control-protocol ]  在将 FORCE_VINDPM 位设置为 0时、您是否可以帮助了解 VINDPM 阈值设置算法是如何工作的?  [/报价]

    我无法通过公共论坛分享有关 VINDPM 设置算法的过多详细信息、 但基本前提是充电器检测空载输入适配器的电压电平、然后根据 VINDPM_OS 寄存器将 VINDPM 阈值设置为低于所述输入电压的电压值。

    例如、如果 VINDPM_OS = 600mV (默认值)且输入为5V、则 VINDPM 阈值将为4.4V。  

    [引用 userid="417933" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198566/bq25892-vindpm-threshold-setting-algorithm-and-current-pulse-control-protocol "]对于电流脉冲控制协议,在什么情况下适合使用此函数?

    此功能设计为仅与使用电流脉冲控制的输入适配器配合使用。 MTK 是一家制造此类适配器的公司的一个示例。 PUMPX_UP 和 PUMPX_DN 位允许主机控制适配器的电压。  

    如果您未使用设计为使用此协议的适配器、则该功能应保持禁用状态(EN_PUMPX 位设置为0)。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢  Garrett!

    Rayna