This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何更改 SHA-1的密码

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196287/how-do-i-change-the-password-of-sha-1

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIOEV2400

您好、工程师:

  最近一切如何发展

   现在使用 SHA 中的 BQ40Z50 - R1加密问题、原始密码为0123456789 ABCDEFFEDCBA9876543210、我现在要更改为新密码1111111111111111111111111111111111。 规范中的说明:可以通过输入图1中所示的指令、然后在完全解密状态下发送图2中所示的指令来更改密码。 但是、我在实际操作中未能更改密码。 请帮助指导我解决问题。 然后、我尝试直接发送它们、如图3和图4所示、但未能更改密码。

1234

 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国庆,

    您可以使用 bqStudio 中的 SAH 身份验证选项卡来更改密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish,

       您可以回复!

       我已经知道这种集成更改方法;我可以使用高级通信 SMB 中的方法更改 SHA-1密码吗? 我想知道这种方法的原因:在批量生产期间、我们希望通过上部计算机批量更改密码、而不是打开 BQStdio。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国庆,

    对于基于固件的实施、SHA-1密钥编程应在 SREC 内进行、如果您使用的是 SHA-1安全密钥、则除了 SREC 之外、还需要执行此操作、并且您链接的常见问题解答中概述了所有步骤。 您正在尝试从我看到的屏幕截图中实现基于固件的方法、因此只需使用插件一次即可设置密钥、然后导出 SREC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller,

       我‘m 收到你的答复!

       至于 SHA-1安全密钥、我知道它只能设置一次、不能更改。 除此之外、它还比 SHA-1钥匙具有其他优势吗? 在哪种情况下、SHA-1安全密钥更合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国庆,

    这实际上取决于 您所需的安全性。 SHA-1安全存储器密钥存储更安全、但 它也是额外的编程开销。 如果您没有执行大容量操作、我只需使用基于闪存的 SHA-1密钥、该密钥在 BQStudio 选项卡中编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller,

      非常感谢您的消息!

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller,

       是否可以通过高级通信 SMB 更改 SHA-1密钥? 现在、客户需要自定义 SHA-1密钥、因此我们希望在发货前更改 SHA-1密钥。

       期待您的回复!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国庆,

    我不确定您使用的是哪种方法。 SHA-1可通过 SHA-1插件进行更新、这是推荐的方法、除非您的运行速率非常高、您可以使用 SHA-1安全存储器、否则这不应通过生产中的高级通信来完成 、因为 EV2400不支持生产编程、 您可以使用高级通信测试 SHA01安全编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

       您建议更改 SHA-1密钥的方法是操作 BQstudio。 此方法不支持批量更改。 SHA-1安全密钥可批量更改(您已提供方法)。 问题是、是否有类似更改 SHA-1安全密钥的方法来更改 SHA-1密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,国庆,

    TRM 中介绍了 SHA-1 (非安全)编程、它更简单、并且包含在 SREC 中、因此除了上传黄金映像外、您无需执行任何操作。 安全 SHA-1编程具有更多开销。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

      非常感谢!