This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3635-Q1:输出电压高时 WEBENCH 电感器计算结果和预防措施

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3635-Q1, LM61435-Q1, LM61440-Q1, LM61440, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198433/lms3635-q1-webench-inductor-calculation-results-and-precautions-when-output-voltage-is-high

器件型号:LMS3635-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61435-Q1LM61440-Q1LM61440LM61460

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
客户正在考虑具有以下规格的 LMS3635-Q1。
客户在 WEBENCH 中进行了计算。 我附上结果。
(问题1)
输出电感值150uH 是否正确?
在正常的电感器计算中、它应该是一个数量级小的数量级。
合适的电感器值是多少?
此外、如果需要更改 WEBENCH 结果的任何其他部分、请告诉我。
(问题2)
输出电压为9V、但数据表中有一条注释。
具体的变化是什么?

(规格)
输入电压:20V-30V
输出电压:9V
输出电流:2A

此致、

e2e.ti.com/.../WBDesign787.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一款旧器 件、我们建议客户使用 LM61440-Q1和 LM61435-Q1等较新器件。  

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您引入的器件已经过考虑、但效率较低。
    它证明了数据表的特性。
    我希望您回答我的问题。
    否则、客户将无法使用 TI 产品进行设计。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能知道您比较了哪些数据吗? 由于 LMS3635-Q1固定为400kHz、我捕获下面的400kHz 效率数据。 (LM61460和 LM61440共享同一个裸片)  

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看该图、LMS36xx 的1A 至2A 效率更高。
    请回答我的问题。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一个问题、 电感基于所需的峰峰值纹波电流、通常选择在最大输出电流的20%至40%范围内。 在您的情况下,L 可以计算为 Vo*(1-D)/(0.3*IO*FSW),其中 Vin=24V,Vo=9V,Io=3A,Fsw=400kHz, L 为23uH。 因此、可以选择22uH 电感器。 有关外部组件选择的更多信息、请参阅数据表"详细设计过程"器件。

    对于第二个问题、您可以参阅 "可调输出"的9.2.1.2.4 FB 来计算 FB 电阻器网络。

    此致、

    宏嘉