This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:5V 输入

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198943/tps61032-5v-input

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61232

您好的支持团队、

TPS61032具有固定的5V 输出。
即使在5V 输入下也能正常工作吗?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    很抱歉、数据表未提供有关此内容的详细信息。 我个人认为这是可以的、但输入电压为5V 时、输出电压纹波会变得更大。

    您的应用和要求是什么? 也许我们可以为您推广其他器件。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、
    感谢你的答复。

    在下面的线程中、被写入 VIN>VOUT 是不可能的。

    e2e.ti.com/.../tps6103x-working-in-vin-vout

    即使在 VIN=VOUT 时也无法实现吗?

    它在℃μ A 下℃、但 TPS61032在-20 μ A 下分解、因此我们正在调查原因。

    TPS61232是否可以满足 VIN=VOUT 条件?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    实际上、我现在对 TPS61032非常肯定。  但我认为、当 VIN=VOUT 时、开关不稳定可能导致击穿。

    对于 TPS61232、它可以支持 VIN=VOUT。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、
    感谢你的答复。

    数据表中有一个应用示例、但我避免使用 VIN≧VOUT。

    一个 TPS61232问题使另一个线程成为问题。
    e2e.ti.com/.../tps61232-5v-input

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    我找不到基于 VIN>=VOUT 的测试结果、因此我怀疑此处的信息可能是一个小错误。 由于 TPS61032使用固定频率控制、我想当 VIN >= VOUT 时、由于最小导通时间的限制、将会有一点不稳定、然后导致更大的纹波。  

    顺便说一下、TPS61232使用 COT 控制、因此当 VIN=VOUT 时没有问题。

    此致、

    Nathan