This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022输出电压与输入电压相同

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198562/lm5022-lm5022-output-voltage-same-as-input-voltage

器件型号:LM5022

我使用 LM5022将电压从15V 升压到60V。 但我将获得与输入相同的输出。 亲切的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    UVLO 引脚需要1.25V 的电压来启动器件。 低于该电压时、它将保持控制器处于复位状态。
    使用您选择的电阻器(10k 和768R)、您需要提供最低17.53V 的电压、以使器件退出复位状态。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harry