This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:TLV61070A 损坏原因

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197266/tlv61070a-tlv61070a-damage-reason

器件型号:TLV61070A

您好,Team,

我的客户对 TLV61070A 有疑问、

"

TLV61070A 由3.3V 直流电压供电、可输出5.5V 直流电压。

当我的客户尝试使用电路进行测试时、3.3V 直流电源损坏了 TLV61070A、无法正常工作。

VIN Vout、VIN GND 和 Vout GND 之间的 TLV61070A 短路损坏。

(损坏意味着电阻会显著降低几十 欧姆。)

该电路具有与数据表中所述电路相同的配置。

它们使用的参数为  L1:1.0µH,R1:100kΩ,R2:10kΩ

EN 一直处于高电平状态、输入电压为 Vin。 IC 正在购买市场产品。 无法识别 DigiKey 或 Moser 等详细信息。

测试的几个芯片的情况相同。

现已确认的内容包括

1、 输出未连接到负载、且状态为开路。

2、 芯片引脚连接无错误

3、 电路板制造没有问题

我的客户想要知道:

1,导致芯片损坏的原因、

2,使用 tlv61070a 时是否特别注意?

1 μ A  电压)、浪涌 电流

2)回流条件

这对我的客户非常重要、请提供一些建议、谢谢。

此致、

凯瑟琳