This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:不适用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198063/ucc27712-q1-na

器件型号:UCC27712-Q1

大家好、

在 UCC27712-Q1中、RGS (栅源电阻)的范围为5k 至20K。但未指定确切的设计。 您能指定确切的设计吗?

谢谢  

Avneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室今天因美国假日关闭。 我们明天将答复。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Avneet、

    感谢您的参与! kΩ UCC27712-Q1数据表:"在应用示例原理图中、FET Q1和 Q2的栅极和源极端子之间存在10k Ω 电阻器。 如果 UCC27712-Q1未就位或未正确焊接到电路板上、或 UCC27712-Q1处于非偏置状态、则将这些电阻器放置在这些节点上、以确保 FET Q1和 Q2不导通。"  

    可以对这些电阻器进行调优、以帮助降低电路中的栅极纹波电流、但不需要这些电阻器。 kΩ kΩ、这些电阻器的典型值介于5k Ω 和20k Ω 之间、但最佳电阻将取决于您的电路参数。

    最棒的

    Alex Weaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex!