This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:集成电阻反馈分压器的容差?

Guru**** 2388640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196316/tpsm63603-tolerance-of-integrated-resistor-feedback-divider

器件型号:TPSM63603

大家好、

我们的客户希望使用 TPSM63603V3、因此该版本具有固定的3.3V 输出。

目前、我们只能看到 VREF 的1%容差、但没有电阻分压器容差的指示。

 我们是否具有该值?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我与团队核实一下、几天后我会再次与您联系。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    电阻分压器的容差应类似于 Vout_ACC 表的规格、因此为+/-1.25%

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。

    在数据表中、我在哪里可以找到 Vout_ACC 表? 找不到。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对周一美国假期延误表示歉意。 精度与该 IC 的规格相似。 请参阅以下内容:

    Richard