This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:当 DFET 关闭时、bq76952无法进入睡眠模式

Guru**** 2458270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197939/bq76952-bq76952-can-not-enter-sleep-when-the-dfet-is-off

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 团队:

当 DFET 由 DFETOFF 引脚控制关闭时、我将尝试在 BQ7695202中进入睡眠模式。 我还根据 附件设置了必要的寄存器。

e2e.ti.com/.../BQ76952_2D00_LFP_2D00_12S3P_2D00_1mR_2D00_01_2D00_20230217.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 DFETOFF 被拉至低电平且 DFETOFF 为高电平时的电池睡眠状态

       

     左 图 显示 了当  DFETOFF 未下拉时 bq76952处于活动 状态、右图显示了当 DFETOFF 下拉时 bq7695202处于睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    我在电路板上对此进行了测试。 正确、通过 DFETOFF 引脚禁用放电 FET 会阻止器件进入睡眠模式。 如果使用 DSG_PDSG_OFF()命令禁用 DSG FET,则不会阻止睡眠模式,因此这可能是更好的选择。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt;您好

    感谢你的答复。 我们可以在控制 DFETOFF PIN 的同时发送 DSG_PDSG_OFF()命令。