This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:输入电压为12.6V 时的最大输出电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198887/tpsm63606-maximum-voltage-out-with-12-6v-in

器件型号:TPSM63606

我们使用的是数据表9.2.2中的设计、即降压/升压、以获得负输出电压。

根据数据表的第8.3.2节、可以将输出从1V 调节到最大值 或略小于 Vin、以较低者为准。
我们希望输出电压大约为-12.7V、输入电压为12.6V。  

如果我再看9.2.2、它会显示9V 至24V 的输入和-12V 的输出。 由于中的 ABS[-12V]大于9V、数据表8.3.2中的陈述是否适用?
我是否可以使输出电压稍微高一点(117k / 10k) Rfbt/Rfbb、并使其正常工作?

我找不到任何其他表明输出必须<然后输入的内容。

谢谢、
Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于我们是反相的、我们是否需要具有-12.7V 输出的 CFF 电容器? 我可以将其布置为一个器件、但我在上面提到的-12V 设计中没有看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    要回答您的询问、您要查找的公式为 Vmax >= Vin +|Vout|、其中 Vmax 是模块可以处理的最大电压。 TPSM63606的 Vmax 为36V、因此只要器件的 Vmax 不超过、您就可以在输入电压为12.6V 的情况下实现-12.7V 的输出。  有关更多详细信息、另请查看 我的同事撰写的这篇技术文章。 我还建议为 CFF 电容器留出一个占位符、以便在必要时优化环路稳定性。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我想在设计中留下一个 CFF 电容器位置。 我们使用的 EVM 板上有22pF 器件、用于分析。 我也可以将其关闭以检查负载变化时的稳定性。