This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:有关 TPS25750定制工具 EV2400的查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198057/tps25750evm-inquiry-about-tps25750-customized-tool-ev2400

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25790TPS25750EV2400

专家您好!

我们的客户使用基于 TPS25750 EVM 的 TPS25750、BQ25790做了自己的决定。

客户的 B'd 上没有 TMC4C123。

如果他们按如下方式配置测试 B'd、是否可以进行测试?

*配置: TPS25750定制工具(PC)-> EV2400 (I2C)-> TPS25750。

如果无法支持、 是否有接口产品可用于使用 TPS25750定制工具测试客户的 Bd?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国今天的假日、我们明天回来上班时会回来接您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户是否具有板载 EEPROM?

    我不建议使用 EV2400、因为您必须为闪存器件或 EEPROM 编写自己的 I2C 脚本。 我建议使用 Ardvark、使用它可以直接刷写 EEPROM。

    非常尊重、

    Brandon Beader