This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:功率耗散

Guru**** 2505885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197608/ua78l-power-dissipation

器件型号:UA78L

大家好、

   UA78L05ACPKE6的功耗是多少?或者如何估算 ?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    功率耗散的一般估算值为 Pdiss =(VIN - VOUT)*(Iload + Ibias (typ))

    对于05器件、Ibias (typ)= 0.0038A = 3.8mA。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  John:

    绝对最大额定值 Vi = 30V

    VOUT=5V

    Iload = 100mA

    Pdiss =(30-5)*(100 + 3.8)= 2595mW

    因此 、绝对最大额定值为 2595mW、对吗?

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    理论上是的、这是最大功率耗散、但在~2.6W 功率下 、可能会根据环境温度、封装选择和电路板设计对您进行热限制。  

    此致、

    John