This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:更新了封装图

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186938/lm1086-package-drawing-update

器件型号:LM1086

早上好、

我们是否可以知道何时 更新正确的封装图?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bridget、  

    有没有之前的 E2E 主题帮您解决了。 如果已经就此采取了行动、可能会有所帮助。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    是的、plz 请参阅以下网站: LM1086:LM1086CSX-ADJ/NOPB 是否有任何规格变化? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我被告知将 更新正确的封装图、但我仍然看不到任何更新。 请帮助检查。

    谢谢、

    BRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BRI、

    我将与 Nick 确认是否对此采取了行动。 否则、我将确认应参考哪个封装图。  

    通常、更新数据表需要时间、但 TI 的网站包含封装图、我们将在此期间将能够将您链接到这些图。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我们是否可以对新封装图何时发布有任何更新?

    此外、对于此封装图、您能否与我们分享链接?

    [引用 userid="314744" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186938/lm1086-package-drawing-update/4475281 #4475281"]我们将能够在此期间链接到的封装图。

    非常感谢、最棒的是、

    BRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bridget、  

    Nick 还没有回到我身边、但我将对他重新打一个电话。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    Nick 还会回来吗? 我们何时会看到更新?

    美好的一天,最棒的

    BRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、  

    我收到的最后一个更新是1月25日、对于数据表中的哪个文件似乎存在混淆。 我将重新对它们执行 ping 操作、但将您添加到该线程可能是有益的。 我明天将看到 EOD 回复了什么;否则、我将创建一个新的电子邮件主题、尝试升级。  

    最棒的

    Juliette  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    感谢您的检查。 请告诉我任何更新。

    此外、我错误地单击了"这解决了我的问题"。 您能帮您更改状态以避免混淆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、  

    我认为该主题现在应该再次打开。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Juliette:

    您能不能帮助提供具有尺寸变化的最新数据表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、  

    Juliette 是 ooo。  

    让我看看我可以在最后做什么 我的理解是、与 DS 上显示的器件相比、接收到的器件的长度更短、对吧?  

    我能否理解这将如何影响器件的使用?

    此外、是否测量了多个器件? 是否测量了任何其他尺寸? 最后、测量的器件是否谨慎处理以避免引线收缩?

    所提供的所有可能信息将有助于进行任何适当的更改、并不断推动我们的发展。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的, 与 DS 上显示的设备相比,接收到的设备长度更短,  Juliette 和   对话已接受  

    2样片已经过测量,请检查您当前的批次以获得澄清和帮助,以提供最新的数据表,它可能会延迟 提供 支持  

    TI 证明函(Temperary) 用于清除当前批次  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar & Juliette、您好!

    这是真正的紧急情况。 我们面临着一段时间的线下状况。
    已接受"此器件引用了不正确的封装图并将进行更新"。 但4个月后、我们仍然找不到更新的文件。 请帮助分享更新的数据表或任何相关文档、以便我们可以使用这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、  

    很抱歉、周一是美国的假日。  

    我目前正在与团队合作、以获得有关这方面的状态、因为我稍后会被环回。  

    这是与我们的封装团队相对应的更新、因为我们无法直接修改封装图。 LDO 团队一直在努力更新工程图、但是更新数据表需要一些时间+涉及的小组之间的通信、因为这是一个封装图、不仅由我们的团队使用、而且由 TI 广泛使用。 这将影响使用此封装的任何其他器件。  

    此外、在哪里测量了其他尺寸? 这还有助于查看是否需要更新其他任何内容。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、  

    看起来我们的系统中已经进行了更改。 刷新需要24小时。 我们将于明天再次检查 DS 是否有新的工程图。 同时、您可以参考此图:  

    e2e.ti.com/.../pptd276.pdf

    最棒的  

    Edgar Acosta